This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6418E:帮助检查 TCA6418E 是否是唯一支持1MHz I2C 和6通道+ GPIO 扩展器的解决方案?

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6418E, TCA8418E, TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766239/tca6418e-help-to-check-if-tca6418e-the-only-solution-supporting-1mhz-i2c-and-6-channels-gpio-expander

器件型号:TCA6418E
主题中讨论的其他器件: TCA8418ETCA8418

大家好、我的客户调查了6个通道(或更高) I2C 至 GPIO 扩展器解决方案、需要支持1MHz I2C。 请帮助检查除 TCA6418E 之外是否有更合适的推荐解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Helios、

    为什么 TCA6416E 不是合适的解决方案?

    "更合适的解决方案"
    我们拥有的唯一其他解决方案是 TCA8418和 TCA8418E

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的评论。 客户需要6个通道、TCA6418E 为18、因此需要再次检查。