This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:询问 TCA9517设计应用

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765604/tca9517-asking-for-the-tca9517-design-application

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件: P82B96

大家好、
客户希望在 HDMU DDC 缓冲器应用中将 TCA9517用作 I2C 缓冲器。
最初推荐的解决方案是 P82B96。 客户可以将 TCA9517用于此应用吗? TCA9517以前是否通过了 HDMI 认证?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    我们将对此进行检查、并可在接下来的1-2天内返回给您。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、SHH、

    "客户可以 将 TCA9517用于此应用吗? TCA9517以前是否 通过过 HDMI 认证?"

    如果我在这里错了、请纠正我的问题、但认证要求测试器件/设置以获得最大电容是正确的? 如果是、TCA9517应通过测试、但由于测试的完成方式、只有器件的 A 侧才能通过测试。 B 侧有一个电压偏移、可在测试期间打开、提供错误的读数/结果并使测试失败。

    此外、您的电缆距离和最大频率有多远? 如果电缆距离/频率足够低、则可以使用 TCA9517。 请记住、不能完成 TCA9517的 B 侧到 B 侧。 对你来说,我相信你需要把它设置为侧面--- 电缆--- A 侧

    谢谢、

    -Bobby