This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800A:DS125BR800A 的限制模式

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765893/ds125br800a-limiting-mode-of-ds125br800a

主题中讨论的其他器件:DS125BR800A

尊敬的:

在数据表中、表格7中、Mode 引脚可设置不同的驱动器特性、您能否帮助解释这四种不同类型之间的区别?

如果我们将模式设置为0、这是"限制"驱动器特性、我们想知道是否可以在此模式下设置 EQ?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS125BR800A 模式。

    MODE = 0 (限制模式)

    该模式为驱动器提供更多的电压增益。  因此、即使输入端的信号非常小、也会在输出端产生全振幅电压摆幅。

    MODE = F (默认)

    此模式使用内部速率检测来确定数据速率是"5G 还是更低"或"8G 或 更高"。  它主要用于 PCIe 应用。  较低的数据速率将获得 Mode = 0、而较高的数据速率将获得 Mode = 1

    MODE = 1 (非限制模式

    这个模式具有低电压增益-大约1.3:1、所以很多低频输入信号特性 被传输至输出。

    CTLE 均衡可在任何模式下设置。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    感谢您的清晰解释。
    在数据表的表4m 中、注1显示了"mode=1"时、SAS-3/PCIe Gen3模式下提供去加重级别
    我想知道在 SAS/SATA 1.5/3/6Gbps 模式下、是否仍然有去加重功能?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、DE 功能在较低的速率下仍然有效。

    此致、

    Lee