This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867 PHY 无法与强制1000F 搭配使用

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765997/dp83867is-dp83867-phy-will-not-work-with-forced-1000f

器件型号:DP83867IS

我正在处理定制硬件。  DP83867 PHY 将自动协商到1000F、没问题。  但是、当我尝试将链路强制为1000F 时、链路从未建立。  我将以太网端口设置为1000F、但没有自动协商、但这没有帮助。 如果我强制执行10F 或100F、则建立链路。  我只对1000F 有问题。

我转储了前32个寄存器。 感谢您提供的任何帮助。

0x0000 -> 0x00000140
0x0001 --> 0x00007949
0x0002 -> 0x00002000
0x0003 -> 0x0000a231
0x0004 -> 0x000001e1
0x0005 -> 0x00000000
0x0006 --> 0x00000064
0x0007 -> 0x00002001
0x0008 -> 0x00000000
0x0009 -> 0x00000300
0x000a -> 0x00000000
0x000b -> 0x00000000
0x000c -> 0x00000000
0x000d -> 0x00000000
0x000e -> 0x00000000
0x000f -> 0x00003000
0x0010 -> 0x00005048
0x0011 -> 0x0000a802
0x0012 -> 0x00000000
0x0013--> 0x00000040
0x0014 -> 0x00002fc7
0x0015 -> 0x00000000
0x0016 -> 0x00000000
0x0017 --> 0x00000040
0x0018 -> 0x00006b90
0x0019 -> 0x00000000
0x001a -> 0x00000002
0x001b -> 0x00000000
0x001c -> 0x00000000
0x001d --> 0x00000000
0x001e --> 0x00004202
0x001f -> 0x00000000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raymond、

    对于1000Mbps、链路连接过程与10/100不同。 因此、无法强制1000M 链路。 自动协商和强制10/100工作正常意味着 PHY 可以工作。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。  我想知道这是否是该 PHY 的限制?  过去、我在 Linux PC 上的 NIC 上强制关闭1000F 的自动协商功能、并且能够以1000F 的速率与 NETGEAR 千兆以太网交换机连接。

    感谢你能抽出时间、

    Raymond