This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:当自动协商被禁用时、能否检测 MDI 或 MIDX?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK110, DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773680/dp83848i-when-auto-negotiation-is-disabled-can-detect-mdi-or-midx

器件型号:DP83848I
主题中讨论的其他器件:TLK110

各位专家:

禁用自动协商后、DP83848i 能否检测 MDI 或 MIDX? TLK110或 DP83822似乎能够检测 MDI 或 MDIX (Auto-MDIX)、即使在禁用自协商的情况下也是如此。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uchikoshi、

    如 DP83848数据表第6.6.1.2.9节所述、自动 MDIX 算法要求设置 BMCR 寄存器中的自协商使能位。 如果未启用自协商、也应禁用自动 MDIX。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、

    自动 MDIX 可由一个外部引脚启用、如下所示。 它是否仍然需要将自协商使能位设置为1?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uchikoshi、

    是的、当自动 MDIX 被启用时、必须启用自协商。

    此致、

    Hung Nguyen