This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:如何实现展频功能?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766172/ds90ub948-q1-how-to-implement-spread-spectrum-function

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE913

你好

如何实现扩频功能以降低 EMI?

如果可以通过以下方式实现这一点:

1)更改输入 FPD-LIN III 的频率、或

2)通过 DS90UB948本身来控制输出 LVDS 频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SSC 是为了降低载波的峰值能量、这有助于降低 EMC。 有关 SSC 理论的详细信息、请参阅 TI 的 CDCE913/925系列器件、该器件内部具有 SSC 功能。

    此致、

    Steven