This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:与 ds91m040进行 SN65LVDS31连接

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31, SN65LVDS32, SN65MLVD040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/774275/sn65lvds31-sn65lvds31-connection-with-ds91m040

器件型号:SN65LVDS31
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS32SN65MLVD040

大家好、

目前、我们现有设备的 LVDS 输出芯片是 sn65lvds31、接收芯片是 sn65lvds32。 现在、我们需要在新设备上使用 LVDS 收发器。  

关于新旧设备之间的互联、请确认以下问题:

1. sn65lvds31的输出通过直流耦合连接到 sn65mlvd040。 有问题吗?

2. sn65mlvd040的输出通过直流耦合连接到 sn65lvds32是否存在任何问题?

3.在 新设备上使用 sn65mlvd040时、端子匹配电阻是否需要为100欧姆或50欧姆?

PS: sn65mlvd040被设计为 Type1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、

    LVDS 和 M-LVDS 可以毫无问题地进行互操作。 噪声容限将不同(实际上更高/更好)。
    1.没问题。
    2.没问题。
    在 SN65MLVD040的 Ω 侧、您需要双端接、每个端接100 μ A。 SN65MLVD040 Ω 的 Ω 端为100 μ A、接收器输入端为100 μ A。


    此致、
    相位