This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:LP11的转换时序

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761236/sn65dsi84-transition-timing-of-lp11

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 SN65DSI84、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--


当我目前更改产品的 SOC 时、我无法显示图像。

情况如下。

(1)显示测试图案的彩色条纹。

(2) LVDS 输出的 RGB 数据部分与 DSI 输入完全没有色彩。

(Y2中存在与 DE、HS 和 VS 相对应的波动、但其他波动根本不会波动)

通过比较 DSI 端显示的波形和未显示的波形,我们发现 LP11的转换时间存在差异。

在显示的环境(以前的 SOC)中,它在1帧传输后转变。

另一方面、在未显示的当前 SOC 中、它逐行转换。

查询

(1)这种差别是否会影响?  LP11的转换时序是否是格式转换中的重要项目?

(2)我们的产品使用 Linux、有什么问题吗?  

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi-San、

    使用 Linux 不会出现任何问题、DSI 数据每行转换到 LP11都是可以的。 但是、您能否确认您遵循数据表第15页和第16页列出的初始化序列?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我了解使用 LP11的 Linux 和 DSI 数据没有问题。

    我将让客户通过数据表的初始化序列进行确认。

    感谢 您的帮助。

    如果他还有其他问题、我将向您咨询。

    此致、

    新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户向我发送了 DSI 设置和 Excel 文件。

    --

    H.活动         1024

    H.脉宽  104.

    H.BackPorch   152.

    H.FrontPorch  48.

    V.768活动模式           

    V.pulsewidth  4

    V.BackPorch   23.

    V.FrontPorch   3.

    --

    请确认是否存在问题。

    Excel 工作表用于输出设置值。

    (测试模式打开、但关闭时无图像)

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

    e2e.ti.com/.../DSIREGS_5F00_MELXGA.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用 DSI 调谐器配置寄存器设置并向我发送.dSI 文件或窗口的屏幕截图。 您可以将本视频用作有关如何使用该工具 的参考:https://youtu.be/w3fY_Mf2YiA

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    我将确认电阻器设置并将.dSI 文件或屏幕截图发送给您。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    对此进行了任何更新?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.:

    感谢你的答复。

    我已将您的建议发送给客户。

    客户告知我没有任何更新、我觉得他可能解决了问题。

    如果他还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一