This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:连接 Broadcom HFBR-57E0APZ 的电路示例

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF, DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765628/dp83822if-cricuit-example-to-interfacing-broadcom-hfbr-57e0apz

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件: DP83822EVM

您好!

我的客户想知道 DP83822IF 的电路示例 、以连接 Broadcom HFBR-57E0APZ。 你那是吗? 还是可以为客户提供?

此致、

特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tetsuro、

    DP83822EVM 支持连接到 SFP 光纤收发器。 在 EVM 用户指南中、您可以找到有关如何配置 DP83822进行光纤操作以及如何将信号路由到 SFP 收发器的示例。 EVM 支持铜缆和光纤连接、因此请客户仅参考光纤部分。

    此致、
    Aniruddha