This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84/85是否支持"left/right"LCD?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84, SN65DSI85, DS90UB941AS-Q1, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773623/sn65dsi84-does-sn65dsi84-85-support-left-right-lcd

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: SN65DSI85DS90UB941AS-Q1DS90UB948-Q1

你(们)好,先生

我的客户希望将 SN65DSI84/85用于 MIPI 转 LVDS。 下面是方框图和 LCD 数据表。

SN65DSI84/85是否支持"左/右" LCD?

e2e.ti.com/.../LA123WF4_2D00_SL02_5F00_Final_5F00_CAS_5F00_Ver1_2D00_0_5F00_20171110_5F00_Correct_5F00_Error_2800_IIS_29005F00_v0_2D00_1.pdf

BRS

卢家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    SN65DSI85在 DSI 输入上支持左/右、但在 LVDS 输出上不支持。 对于此应用、您应考虑使用 DS90UB941AS-Q1。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否意味着使用 DS90UB941AS-Q1代替 SN65DSI85、如下图所示?

    BRS

    卢家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、但您还需要 DS90UB948-Q1等 FPD-Link III 解串器