This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300:如果 VBUS 仅为5V 该怎么办?

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2S300, TPD6S300, TPD8S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765521/tpd8s300-what-if-vbus-is-only-5v

器件型号:TPD8S300
主题中讨论的其他器件:TPD2S300TPD6S300

团队、

如果 VBUS 将保持5V 电压、为了保护 Type C 连接器、我应该考虑使用什么器件? (不使用交替模式)

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    您希望在哪些线路上包含 ESD 保护?
    如果您没有使用任何替代模式、并且 SBU 线路上不需要 ESD/浪涌保护、则可以考虑使用 TPD2S300。 TPD2S300将仅在 CC1/CC2线路上提供 ESD 和浪涌保护。 TPD8S300将在 CC1/2、SBU1/2和8通道 ESD 保护上提供浪涌保护。 TPD6S300将在 CC1/2、SBU1/2和6通道 ESD 保护上提供浪涌保护。 您可以根据具体实施情况、将我们的集成式 ESD/浪涌保护与分立式 ESD 二极管进行某种组合。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、他们还没有具体说明任何要求、但我怀疑他们还没有这么做。

    我知道他们的 VBUS 永远不会是20V、因此在保护器件上花费50美分似乎是过分的、因为这是永远不会发生的事情。  

    除了 TPDxS300、是否还有其他器件系列、可为通常需要 ESD 保护但不会对 VBUS 短路的所有 C 型线路提供标准保护?

    谢谢、

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    目前市场上仍有不符合 Type-C 标准的电缆、可在 PD 协议协商之前承载20V 电压、因此即使对于5V 应用、也仍然建议使用 TPDxS300系列。 e2e.ti.com/.../usb-type-c-will-your-esd-solution-protect-the-port 是需要 TPDxS300系列的一些因素的良好链接。 但是、如果客户担心成本、他们可以根据自己的应用来检查分立 ESD 实施。 我们没有在所有可能的 Type-C 引脚上集成 ESD、客户必须根据需要保护的引脚选择 ESD。 示例:与 CC/SBU 线路相比、超高速线路需要超低电容。
    您还可以在 此处按终端设备查看我们的 ESD 产品系列:www.ti.com/.../esd-by-interface.html 、获取有关 ESD 保护的建议。