This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:TUSB1064 LFPS 问题

Guru**** 2548020 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772653/tusb1064-tusb1064-lfps-issue

器件型号:TUSB1064

大家好、

 我的客户要求 Cypress 降低集线器侧的 LFPS 信号并重新测试其电路板(我们不知道 Cypress 的电平输出)。 但是、客户对我们的 TUSB1064在同一电路板上的 LFPS 测试结果不同的响应:

电路板1可通过1.1634V 级的5G LFPS 测试

2.电路板2无法通过1.2136V 级别的测试

3.电路板2交换电路板1的 IC,它可以通过测试(1.1752V)

 您是否会帮助解释 TUSB1064为何在不同 IC 中具有不同的测试结果? 还是为集线器供应商提供建议的 LFPS 测试信号电平? 感谢您的回答。

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary

    LFPS 最小振幅为800mV、最大振幅为1.2V。 请让 Cypress 将 LFPS 振幅设置为1V。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我将对客户作出回应、并将告知您他们是否在电路板测试中遇到问题。 谢谢。

    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    客户能否通过 I2C 设置关闭 LFPS 振幅功能? 客户对测试中的预期增益有疑虑...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary

    默认情况下、在 I2C 中、对于 LFPS、EQ 已设置为0 (LFPS_EQ 位默认设置)。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户曾经测试过 LFPS 功能并绕过 TUSB1064。 无论 LFPS 信号是否设置了 I2C LFPS 位、LFPS 信号都会按1064的方向放大。

    2.您能否 在数据表中添加参考 LFPS 级别、以便在无法禁用 LFPS 测试功能时无需与集线器/主机生成器进行讨论?

    谢谢。

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary

    我不完全理解这些问题、Cypress Hub 能否将其 LFPS 振幅更改为1V?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     是的、Cypress 可以将 LFPS 振幅设置为1V、但需要知道

    如果我们有旁路设置、为什么它们必须设置为1V?

    2.我们能否保证1V 的 LFPS 信号适用于 TUSB1064?

    感谢您的回答。

    Gary  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary

    我们无法控制 LFPS 振幅。 LFPS 振幅范围为800mV 至1.2V、最好不要将 LFPS 设置为其最小或最大电平、最好将中间的 LFPS 振幅设置为1V。

    谢谢
    David