Other Parts Discussed in Thread: ESD321
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:ESD321、Strike您好!
我正在浏览 ESD 二极管的数据表、无法 确定要为我的应用选择什么 IPK。 我看到 ESD321等 ESD 二极管的大多数符合 IEC 61000-4-5 8/20浪涌电流要求。 但它们仍然具有不同的 Ipkk 值,每个值都可以承受。 为什么会这样呢?
我知道 IEC 61000-4-5 8/20规范超出的范围远远超过实际 ESD 冲击可能导致的范围(我是不是这样?) 我 实际上可以看到多少电压? 在实际 ESD 冲击中、我可以看到电压冲击时的峰值电流大约是多少?
我还发现、我们必须根据温度降低 ESD 二极管的额定值。 这是如何实现的?
谢谢,
Tony