This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:SS_DN1/SS_DN2引脚

Guru**** 2538440 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/774308/tusb8020b-ss_dn1-ss_dn2-pins

器件型号:TUSB8020B

您好 TI

 引脚 SS_DN1和 SS_DN2的数据表应如何解释?

我打算将器件置于 SMBus 模式、并让两个下行端口都支持超高速。 SS_DN2引脚是一个指示器(输出)、向微控制器指示端口状态还是微控制器可以设置端口类型的控制(输入)? 数据表显示它是一个输入、但对于 SS_DN1而言、它是同一个指示器、而对于另一个端口、它表示它是输入/输出。 SS_DN1/2引脚是否应具有相同的方向?

我解释说、复位时需要在 SS_DN2上设置低电平、以将器件设置为 SMBus 模式、复位后将 SS_DN2设置为高电平、以便在下游端口2上提供超高速支持。
SS_DN1在复位时将其设为低电平也是如此、以将器件 PWRCTL 设为高电平有效、复位后将 SS_DN1设为 高电平、以在下游端口1上提供超高速支持。

请您澄清一下吗?

BR
伊姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imre:

    在上电复位时、对这些引脚上的引脚配置功能(SMBUSZ 和 PWRCTL_POL)进行采样、以设置 TUSB8020B 的 SMBus 或 PWRCTL_POL 功能。  SMBUSz/SS_DN2应在数据表中标记为 I/O 引脚。   

    SS_DN1和 SS_DN2是在设置 SMBus 模式和 PWRCTL_POL 模式后启用的输出状态函数。  SS_DN1和 SS_DN2报告如果相关端口仅以超高速连接、它们不会影响集线器功能。  一些客户使用这些引脚进行调试或驱动 LED、因此不需要使用这些引脚。

    此致、

    JMMN