请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 主题中讨论的其他器件:DP83869
数据表中的第9.6节提到、光纤寄存器从0x0cxx 重新映射到0x00xx。 它列出了 RGMII 至1000Base-X 以及 RGMII 至100Base-FX。 RGMII 至 SGMII 桥接模式也会发生这种情况吗?
我提出这一要求是因为我在 RGMII 至 SGMII 模式下使用 DP83869构建了一个电路板、我遵循将方向寄存器0x1DF 设置为0x03 (RGMII 至 SGMII 模式)、然后将0x0C00设置为0x1140、然后读取0x0C00、读取0x500而不是0x1140。 我想知道这种重映射是否也在 RGMII 至 SGMII 模式下发生?
一般而言、这种重新映射的工作原理是什么? 当重映射生效时、您可以使用00x0000或0x0C00吗? 如果仅为0x0000、0x0C00指向什么?
谢谢、
John S.