This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:从0x0Cxx 到0x00xx 的光纤寄存器重映射

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/770691/dp83869hm-fiber-register-remapping-from-0x0cxx-to-0x00xx

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

数据表中的第9.6节提到、光纤寄存器从0x0cxx 重新映射到0x00xx。 它列出了 RGMII 至1000Base-X 以及 RGMII 至100Base-FX。 RGMII 至 SGMII 桥接模式也会发生这种情况吗?

我提出这一要求是因为我在 RGMII 至 SGMII 模式下使用 DP83869构建了一个电路板、我遵循将方向寄存器0x1DF 设置为0x03 (RGMII 至 SGMII 模式)、然后将0x0C00设置为0x1140、然后读取0x0C00、读取0x500而不是0x1140。 我想知道这种重映射是否也在 RGMII 至 SGMII 模式下发生?

一般而言、这种重新映射的工作原理是什么? 当重映射生效时、您可以使用00x0000或0x0C00吗? 如果仅为0x0000、0x0C00指向什么?

谢谢、

John S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    在光纤模式下、需要从0x0C00重新映射到0x0000以符合 IEEE 标准。 但是、0x0C00处的地址仍然可用。

    在 RGMII 至 SGMII 模式下、您应该查找0x00用于 RGMII 寄存器、0x0C00用于寄存器的 SGMII 侧。


    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我要关闭此主题。 如果仍有问题、请打开新主题并提供此主题的参考。

    此致、
    GET