This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:TPS65988EVM 与 TPS65987-90EVM vsPMP20172

Guru**** 2379790 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20172, TPS25740A, TPS65988, TPS65987D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765675/tps65988evm-tps65988evm-vs-tps65987-90evm-vspmp20172

器件型号:TPS65988EVM
主题中讨论的其他器件: PMP20172TPS25740ATPS65988TPS65987DDP-EXPANSION-EVMTPS65987TPS65987EVM

尊敬的 TI:
我正在寻找 TI 的 Type-C 和 PD EVK 板、您能不能帮助我从以下板中进行选择:
TPS65988EVM
TPS65987-90EVM
PMP20172.

如果您可以列出三者之间的差异以及每个人的专长、这将是很好的。
 PMP20172 EVK 套件是否已上市、在 TI 网站上、完全组装的电路板是否正在闪烁、而不可出售?
 TPS65987-90EVM 支持哪个 PD 接口? 是 PD2.0还是 PD3.0?

此外、请列出其他 EVK 套件。如果这些套件优于上述三个套件、则请列出这些套件。

此致、
Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    PMP20172包含 TPS25740A、不建议用于新设计。
    其余两个 EVM 包含 TPS65987D 和 TPS65988。 这些器件在架构、固件和支持工具方面有一些相似之处。 它们都支持 PD3.0。

    '87D 是一款单端口 Type-C 器件。
    '88是一款双端口 Type-C 器件。 它可被配置为模拟'87D。

    TPS65987-90EVM 具有可与 DP-EXPANSION-EVM 配对的扩展接头、并添加了微型 DisplayPort 和 DisplayPort 插座。
    TPS65988EVM 具有板载 DisplayPort 插座。

    我希望这对您有所帮助。

    编辑:请查看更新的 TPS65987 EVM。 与您提到的-90EVM 相比、它经过更新并降低了成本。

    www.ti.com/.../tps65987evm



    此致、
    Scott