This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:TCAN1043和 SN65HVDA100上电后的 INH 状态

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765418/tcan1043-q1-inh-status-after-power-on-of-tcan1043-and-sn65hvda100

器件型号:TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVDA100TCAN1043

您好、香榭丽舍

我的客户在 TCAN1043和 SN65HVDA100的 INH 中监控了意外行为、如随附文件所示。

您能否检查并回答问题?

同时、我将向客户确认 Vbatter-off 周期的长度、以及是否仅在器件的 Vsup 引脚测量 Vbattery 信号。

此致、e2e.ti.com/.../Question-about-INH-status.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福家原-圣

    我无法完全读取示波器屏幕截图的时间分辨率、是每分段1秒吗?

    这不是预期行为、如果器件进入待机/正常模式、应以 INH 高电平启动、在下电上电时应进入待机/正常模式。 在这种情况下、VCC 和 VIO 引脚的状态是什么?

    是的、检查 VSUP 引脚上的电压更好地查看、电容可能会使引脚上的电压保持足够高的水平、从而使其实际上不会循环通电、并且保持睡眠模式。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的回复。

    客户已检查并确认在"器件处于睡眠模式时 Vsup 关闭"的情况下 Vsub 保持高电平。

    在获得足够的 Vsup 周期后、INH 在 Vsup 恢复后设置为高电平、因此关闭"意外行为"。

    客户询问了另一个问题、因此我将把它发布到新主题中。

    此致、