This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1981:输出端子电流

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765072/lmh1981-output-terminal-current

器件型号:LMH1981

大家好、团队、

可从输出端子流出的最大电流值是多少?

kΩ 在引脚的 HSOUT 输出端添加了1k Ω 端接电阻器、则电流为3.3mA (当 VCC = 3.3V 时)、是否没有问题?
在数据表的电气特性表中未找到输出引脚的最大电流值。

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    我在数据表中找到了说明

    "输出路由

    输出信号路径应使用短而直接的走线进行布线、以最大限度地减少可能降低的寄生效应

    这些高速逻辑信号。 kΩ 输出信号应具有大约10k Ω 的电阻负载和电容负载

    小于10pF 的寄生电容、包括用于实现最佳信号质量的寄生电容。 这对于尤其重要

    水平同步输出、在该输出中、最大限度地减少计时抖动至关重要。 每个输出都可以通过电流进行保护

    使用100Ω Ω 等小型串联电阻器进行限制。"

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Shawn、

    感谢重播。 是否没有关于最大电流限制的数据?

    此致、
    Satoshi Yone
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、
    我们在生产中没有此类数据。
    www.ti.com/.../snlm154
    IBIS 模型仿真可以显示在重负载下发生的情况。

    此致、
    肖恩