This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:器件未通电时 SCL/SDA 上的电压

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765541/pca9306-voltage-on-scl-sda-while-device-unpowered

器件型号:PCA9306

您好!

我计划使用 PCA9306DCTR 来隔离 I2C 总线上的多个从器件、其中从器件不总是受电、而是主器件受电。 主器件及其上拉电阻器位于具有自己3.3V 电源的不同电路板上、我无法轻松访问该电源。 我计划 通过从器件的3.3V 总线为 VREF1和 VREF2供电、该总线有时处于关闭状态。

我的问题是:在两个 VREF 引脚都为0V 时、SDA1和 SCL1引脚被主器件拉高是否存在任何问题? SCL1和 SDA1引脚的电压是否会泄漏到任何其他引脚上? 这会损坏器件吗?

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    '在两个 VREF 引脚都为0V 时、SDA1和 SCL1引脚被主器件拉高是否存在任何问题?'
    如果 Vref 引脚和使能引脚为 GND (0V)、则器件的1侧和2侧为高阻抗(可将其视为两侧之间的开路开关)。

    ' SCL1和 SDA1引脚的电压是否会泄漏到任何其他引脚上? "
    不是、无论如何都不在稳态分析中(如果我们想做超技术性分析、可能需要几纳安的电流范围)。 在交流感应中、快速上升时间可能会导致与使能引脚进行串扰、但老实说、这种情况不太可能发生、如果在使能引脚上有一个小电容器(100pF)、这将有助于最大限度地减小影响。 在我看来、您不应该看到任何问题。

    "这会损坏器件吗?"
    如果您将电压保持在5V 或更低(即使在断电时也是如此)、则不会损坏器件。

    谢谢、
    -Bobby