This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:成功的更高分辨率格式

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/764302/sn75dp139-success-higher-resolution-format

器件型号:SN75DP139

您好!

客户尝试使用 SN75DP139应用2560x1440 DVI 分辨率数据、然后可以显示图像。

DP75DP139分辨率最大值定义为1920x1200 @ 60Hz、因此上述规格将超出此规格。

我想 应用的是速度更高的数据 SN75DP139、它能够成功地传输数据。

您认为 SN75DP139可以处理2560x1440 DVI 数据吗?

为什么这种格式能够成功显示? 这是客户问题。

配置如下。

DDI_TX[3:0]-> SN75DP139RGZ IN_D[1:4]-> SN75DP139RGZ OUT_D[4:1]-> DIV-D 连接器

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    三俊弘

    DP139可支持大于1920x100的分辨率、而非最大1920x1200。

    最好将分辨率转换为数据速率、DP139可支持高达3.4G 的数据速率。

    对于2560x1440、刷新率和色深系数是多少?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San、
    刷新率为30Hz。 请让我检查颜色深度系数。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San、
    颜色深度为真颜色。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    三俊弘

    粗略估算一下、我们得到2560x1440=3686400像素/帧。

    刷新率为30帧/秒,368600*30 = 110592000像素/秒。

    1920x1200@60Hz、我们将具有138240000像素/秒。

    因此2560x1440@30Hz 仍在 DP139支持范围内。

    谢谢
    David