This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS141:TMDS141 EVM

Guru**** 2391025 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS141, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773583/tmds141-tmds141-evm

器件型号:TMDS141
主题中讨论的其他器件: TMDS171

大家好

如果我们问 TMDS141、您会介意吗?

我们的客户希望评估 TMDS141。
但是、网络上没有 TMDS141的 EVM。
您是否有任何 TMDS141位于电路板上的 EVM?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San

    我们确实有原理图、但遗憾的是我们没有构建电路板。 他们为什么需要使用 TMDS141?

    如果您需要 TMDS141原理图、请告诉我。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San

    感谢你的答复。

    好的、我们已经了解了您的情况。
    TMDS141比 TMDS171更便宜。
    因此、客户会考虑对其进行评估。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San

    我附上了 EVM 原理图供您参考。

    e2e.ti.com/.../TMDS141EVM_5F00_REVB.pdf

    谢谢

    David