This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:SN75176A 和 SN75176B 之间的差异

Guru**** 2591370 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75176A, SN75176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765303/sn75176b-difference-between-sn75176a-and-sn75176b

器件型号:SN75176B
主题中讨论的其他器件:SN75176A

您好!  

我的客户对 SN75176A 与 SN75176B 之间的区别感到困惑,  

您能帮助我们了解差异吗?  

非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这两个器件之间的差异是开关特性和温度范围。 B 适用于更宽的温度范围和更高的速度。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao