请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4020BI 工具/软件:TI-RTOS
你(们)好,先生
我对 TUSB4020BI 原理图和应用有三个问题
请参阅下面的原理图。 在打开电源时、我们发现 VDD 的电压为1.3~1.4V (应约为1.1V)
移除 R176和 R177和 U15后、VDD 变为正常。(怀疑它会导致电流返回芯片)您能就此问题给我们一些意见吗?
2.关于离线 opt 文件、您能帮我们分享工具吗?
3.对于运行时间,我们是否需要 EC 的任何额外设置序列来激活集线器?
如果在加电后 EC 端没有任何 I2C 设置、请确认集线器是否可以正常工作。
感谢您的大力支持。