This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TUSB4020BI:TUSB4020BI 原理图和应用问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/764691/rtos-tusb4020bi-tusb4020bi-schematics-and-appcation-questions

器件型号:TUSB4020BI

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好,先生

对 TUSB4020BI 原理图和应用有三个问题

参阅下面的原理图。 在打开电源时、我们发现 VDD 的电压为1.3~1.4V (应约为1.1V)

移除 R176和 R177和 U15后、VDD 变为正常。(怀疑它会导致电流返回芯片)您能就此问题给我们一些意见吗?

 


2.关于离线 opt 文件、您能帮我们分享工具吗?

3.对于运行时间,我们是否需要 EC 的任何额外设置序列来激活集线器?

如果在加电后 EC 端没有任何 I2C 设置、请确认集线器是否可以正常工作。

 

感谢您的大力支持。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1:电平转换器有内部10k 上拉电阻、您能否移除 R116/R117并重试?如果仍有问题、可能是上电时序问题、请将所有原理图发送给我们。
    2:我们可以通过电子邮件发送 OPT 工具。
    3:外部配置没有用于激活集线器的额外序列。 配置完成后、它将激活集线器。