This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:通过输出 HDMI 设置地址和更改电阻器设置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773386/tmds171-address-setting-and-changing-of-resistor-setting-with-outputting-hdmi

器件型号:TMDS171

大家好

您是否介意我们的 TMDS171?


我们要确认 TMDS171的地址设置。
  器件地址是否在启动时通过 A0/A1设置进行设置?
或者、是否可以随时使用 A0/A1设置更改器件地址设置?


通过输出 HDMI、是否可以更改电阻器设置?
或者、在更改电阻器设置后、是否需要复位?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San

    I2C 地址使用 A0和 A1进行设置。

    HDMI 的输出可通过更改 VSADJ 电阻器值来调节、您可以通过写入其他控制寄存器(0x0Ch)来进一步调节输出。

    A0/A1设置和电阻设置都无法即时更改。 为了正确采样新值、必须在更改 TMDS171后将其复位。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San

    感谢您的回复!

    HDMI 的输出可通过更改 VSADJ 电阻器值来调节、您可以通过写入其他控制寄存器(0x0Ch)来进一步调节输出。
    ->如果可以,是否可以即时更改 VSADJ 电阻值?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San

    不可以、VSADJ 电阻器无法即时更改。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San

    非常感谢 您的回复!

    不可以、VSADJ 电阻器无法即时更改。
    ->更改后,是否需要等待下一个信号输入?

    另一方面、 是否可以即时更改数据通道 EQ 和时钟通道 EQ?
    尤其是、我们的客户希望动态更改数据通道 EQ 和时钟通道 EQ。

    感谢您的帮助。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San

    当 EQ 处于引脚设置模式时、不能即时更改、但可以在 I2C 模式下即时更改。

    谢谢
    David