This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:CSI 和 DSI 系统应用讨论

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772632/sn75dphy440ss-csi-and-dsi-system-application-discussion

器件型号:SN75DPHY440SS

你(们)好,先生

以下是我客户的应用。 他们在 IPC 项目中使用2个 SN75DPHY440SS。

一个用于 CSI (摄像头)、另一个用于 DSI (LCD 面板)。

请看一下、这两个 SN75DPHY440SS 的位置是否合适?

请帮助您为 客户的原理图提供意见。 谢谢!!

原理图 PDF:

e2e.ti.com/.../EDM_2D00_BASEBOARD-REV01_5F00_190214_5F00_mipi-retimer.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric

    原理图看起来正确。

    它们的数据速率是多少、两个 DPHY440SS 前后的距离是多少?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    1)我的主板提供4通道 DSI、每个通道都可以在高达1.5Gbps 的最大位速率下运行。

    我的主板提供4通道 CSI、每个都可以在高达1.5Gbps 的最大位速率下运行。

    2) 2)我在照片中键入了 CSI 和 DSI 的长度。

    谢谢你

    佩奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    佩奇

    在750MHz 时、12in 的损耗约为3dB、因此我们应该可以接受。

    谢谢
    David