This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数字信号接口、通过长达1米的有线连接

Guru**** 2539090 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773256/digital-signal-interface-over-wired-connection-up-to-1-meter

主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245

您好!

我想通过 导线分析数字信号接口、请指导我进行分析、

我想知道电缆电阻和电容对数字信号的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiju、您好!

    请提供有关您的系统以及正在使用的 TI 器件的更多信息、以便我们更好地为您提供帮助。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在两个系统之间连接一些数字信号(距离近1米)。信号是 SP InetfaceI、LVTTL 信号-20Nos。通过电缆,我需要路由信号。为此,我想分析通过电缆传输的数字信号(.2芯双绞线电缆)。

    SN74LVC8T245PWThis buffer iam using in Transmitter Side (拉电流侧)

    请指导我通过电缆分析接口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiju、

    感谢您提供更多信息。 我要将此问题移至正确的论坛。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiju、

    您可以使用 SN74LVC8T245的 IBIS 模型来仿真1m 电缆及其对器件输出/输入的寄生效应。

    www.ti.com/.../toolssoftware

     由于电缆长度较长的反射、您很可能需要一个串联限流电阻器来处理过冲和下冲。

    请告诉我。