This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA9637A:输入和输出端接

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: UA9637A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773175/ua9637a-termination-for-both-input-and-output

器件型号:UA9637A

您好!

我对 UA9637A 终端有几个问题。

1) 1)关于差分输入、它看起来需要添加一个外部输入端接、它是正确的吗? 如果是、正确的值是50欧姆吗?

2) 2)关于单端输出、它在 高电平输出端看起来具有50欧姆阻抗。 当输出具有较长的路由时、我们是否应该在 负载端接上添加50欧姆端接、以防止意外的信号反射?

提前感谢。
新亚·索本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨沃本-圣、

    1) 1)通常是的、信号线路上包括端接电阻非常重要、无论是差分还是单端、输入还是输出。 想法是您匹配驱动器/接收器的阻抗。 通常、所选的电阻器等于电缆的特性阻抗和/或驱动器或接收器的阻抗。 在大多数 RS422应用中(该器件可用于什么用途)、选择120欧姆作为端接阻抗。 如果您的物理总线长度较短且/或数据速率不超过10kbps、则终端不是完全必要的。 您是否知道总线长度、电缆阻抗和数据速率的预期结果?

    2) 2)它也取决于数据速率、但如您所说、添加端接电阻器有助于进行反射。 但是、使用的电阻值应在千欧姆范围内。 输出驱动器能力将受到50欧姆端接的显著影响。 除非您计划使用高数据速率、否则我不确定是否需要终止。

    这将用于什么类型的应用?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细解释、Eric。
    我可能会在需要更多讨论时向您发送电子邮件。

    此致、
    新亚·索本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨沃本-圣、

    只需重申一下、50欧姆端接对于端接而言太大。 2k - 4K 范围内的东西是合适的。

    此致、