This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:针对器件的 ESD 保护

Guru**** 2926360 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS, ESDS302, ESD204, ESD321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763528/sn65dphy440ss-esd-protection-for-device

器件型号:SN65DPHY440SS
主题中讨论的其他器件: ESDS302ESD204ESD321

您好:

客户端正在使用我们的 SN65DPHY440SS 来执行摄像头 MIPI 重定时器、没有 DBP/N 输入或 DAP/N 输出(9/100)的小故障、是否有任何关于其针对小信号的 ESD 解决方案或电容设计的建议?  

e2e.ti.com/.../3482.Camera.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着小故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

    例如无输入或无输出情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以提交帮助请求单吗? sps09.itg.ti.com/.../NewForm.aspx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    一般 ESD 建议为 ESDS302提供高保护。 它应支持1.5Gbps 的数据速率。
    此外、如果您需要单通道、ESD321也适用于此应用。 如果您希望具有4通道 ESD 保护、ESD204也可以正常工作。