This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:DS80PCI402

Guru**** 2929790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765186/ds80pci402-ds80pci402

器件型号:DS80PCI402

大家好、

 DS80PCI402能否与 HDD 应用中的 PCIe Gen3和 SATA Gen3搭配使用? 我的客户希望将解决方案放在设备端、从 MB 到电缆、并连接到 HDD 设备。 如果没有,是否有其他建议的解决方案?

PCIe 和 SATA 接口由其 BIOS 设置选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    DS80PCI402可与 PCI 和 SATA 信号配合使用。  我建议在电缆之前放置在 MB 上。  为了有效、在转接驱动器输入引脚之前需要有一些电缆或布线距离。

    此致、

    Lee