This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:您能否支持寄存器映射和编程指南?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS250DF410, DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763390/ds280df810-could-you-support-the-register-map-and-programming-guide

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件: DS250DF410DS250DF810

你(们)好、e2e

我阅读了 DS280DF810的数据表、其中 DS280DF810的寄存器映射和 编程指南位于 SNLU182文档中、但我发现了这一点  

本文档涉及 DS250DF410和 DS250DF810、不包括 DS280DF810。您能否为我提供 寄存器映射和编程指南?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此信息可通过 TI.com 上的 mySecure 界面获取。 请使用产品文件夹中的表单申请副本。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您能否为我提供 DS280DF810寄存器映射的请求链接?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是产品文件夹的链接: http://www.ti.com/product/DS280DF810

    产品文件夹中提供了请求数据表和其他技术文档的链接。  查看标题"特别说明"下的链接。 这是一个显示位置的图形。

    此致、

    Lee