主题中讨论的其他器件: DS90UB934-Q1EVM、 LM53601-Q1、 LM2941
您好!
最近、我收到了 TI 的以下信息:
用于 评估的 DS90UB933-Q1EVM 和 DS90UB934-Q1EVM。
DS90UB933-Q1EVM 用户手册 指出 ,DS90UB934-Q1EVM 解串器板的 POC 应为(5V<=VPoC<=9V)。
请 请参阅文档"SNLU210B–2016年7月–2017年12月修订版"第2页。
DS90UB934-Q1EVM 是通过将 POC_VOLTAGE 设置为9V 的跳线从 TI 获得的。
但是、 当使用外部12V 为 DS90UB934-Q1EVM 供电时、它会提供12V 的 POC 电压。
我的问题:
尽管 DS90UB934-Q1EVM 可在 POC 12V 而不是9V 电压下传送到 DS90UB933-Q1EVM、但通过同轴电缆连接两个板是否安全 ?
谢谢
用于 连接的 DS90UB934-Q1EVM 解串器板