Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
大家好、
我在6.5 部分的数据表 PCA9306中有一个问题。 它表明、当 EN 比 VI 高0.6V (VI=2.4V、EN=3V、 VI=1.7V、EN=2.3V)时、它处于导通状态
而在6.8节中。 测试条件为 EN=3.3V、VIH =2.3V、这意味着 EN 比 VIH 高1V。 我的问题是 VIH 为什么是2.3V (根据上图、当 EN 比 Vi 高0.6V 时、它处于导通状态、我想 VIH 至少应该是2.7V)?
非常感谢。
杨