This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:IEC61000-4-2测试条件

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/764686/thvd1450-iec61000-4-2-test-condition

器件型号:THVD1450
主题中讨论的其他器件: 冲击

大家好

如果我们问 THVD1450、您会介意吗?

数据表中有关于 IEC61000-4-2测试条件的说明?
我们很想知道测试 IEC61000-4-2 方法
在 IEC61000-4-2测试条件下、您使用哪种方法进行测试?
THVD1450 EVM?
THVD1450 (作为单个器件的器件)?

我们假设它是用于测试的 EVM。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    感谢您关注 THVD1450。 是的、在基准测试期间、其中一项测试是使用单个器件 EVM (www.ti.com/.../RS485-HF-DPLX-EVM) 进行 IEC61000-4-2测试。 冲击点可能位于连接器上。 当我们测试器件时、会考虑所有条件(上电、断电、输入高电平、输入低电平等)。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao