This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:如何通过 EC 控制 HRESET/MRESET 时序。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773822/tps65982-how-to-control-hreset-mreset-timing-from-ec

器件型号:TPS65982

大家好、

我们在系统执行 S4/S5应力测试时遇到了 TBT 器件丢失、因此我们在 S4/S5上的系统时控制 HRESET 断言、然后可以将其固定为以下波形、

但是、扩展的另一个问题是当 控制 HRESET 在 S4/S5上生效时满足 XHCI 黄色禁令。

因此、我们使用硬件连接在65982端口1和端口2之间分离 HRESET、如下所示、它们可以修复 XHCI 黄色禁令问题、

但副作用是65982端口2将不起作用(加载 FW 失败),您能告诉我们如何从 EC 控制 HRESET/MRESET/RESET/RESETZ 时序 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    每个 HRESET/MRESET 引脚应该被独立控制。 当 PC 从 S4/S5转换到 S0时、应重置两个 PD 控制器以确保正确加载 FW。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric