This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:有关更换 TLK105L 的问题

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105L, TLK105, TLK106, TLK106L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771177/dp83822i-question-on-replacing-a-tlk105l

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:TLK105LTLK105TLK106TLK106L

我们的多种设计采用使用 TI TLK105L PHY 的 EtherCAT 端口。 其中一份 BOM 报告运行了一个板、该板将 TLK105L 标记为停产、因此我们的工程师联系了 TI、并被告知 DP83822是合适的替代产品。

我可以说 TLK105L 不是停产的、而是不推荐用于新设计。 无论采用哪种方法,我们都可以查看 DP83822,其数据表确实将其列为“TLK105、TLK106、TLK105L 和 TLK106L 的功能丰富且引脚对引脚可升级选项”。 看一下数据表、它确实看起来很合适。 这让我有几个问题:

 1. NC 引脚(引脚13和15)是否可以连接在一起?
2. NC 引脚是否连接到内部稳压器,而现在部件不需要外部电容器?
3、 如果2为真、那么连接电容器是否会像我们在 TLK105L 上所做的那样受到伤害?
4. 上下拉引脚24之间是否有任何差异? 数据表使其看起来无关紧要、只需确认即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的联系。 我们有从 TLK105到 DP83822的翻转文档、其中介绍了原理图上的更改。

    www.ti.com/.../snla262.pdf。此外、我们建议去除24、13、15上的分页。 因为它们可能会在不正确的自举模式下构建充电并锁住引脚24。


    1、保持13和15常闭。

    2.不需要外部连接。 从引脚上移除外部电容器。

    3.是的,移除引脚13和15上的分页。

    引脚#24在模式2和3上具有内部测试模式、因此建议强制使用外部 PU/PD 以保持在模式1或模式4中。 您可以 PD。


    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是要清楚地指出,建议 项目"1"是一个很好的东西。

    最重要的是项目4 "引脚24上的 PU/PD "。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果需要进一步的帮助、请打开有关此主题的新主题。

    此致、
    GET