This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:套件上的 TPS65981EVM I2C 地址

Guru**** 2918430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771240/tps65981-tps65981evm-i2c-address-on-kit

器件型号:TPS65981

您好!

我将使用 TPS65981EVM 在 Application Customization Tool 4.03上遵循"应用定制工具用户指南"。  在第2.6节中、我很难找到确切的 I2C 地址。  不清楚 I2C 是7位还是8位。  此外、根据 EVM DEBUG_CTL 的原理图、它也是悬空的、因此它是7F 或4F。  当我使用 FTDI 接口适配器导入设置时、无论我使用哪个地址、导入都成功。  这似乎是一个错误的肯定。  您能否确认 TPS65981EVM 上的正确过程?  

-Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 Debug->USB 转 I2C/SPI 适配器设置、然后使用我们 GUI 中的 Scan I2C 功能查找 I2C 地址、并使用相同的地址访问电路板上的器件。

    如果我能够回答您的问题、请单击"这可以解决我的问题"。

    谢谢、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、

    也许是一个更有问题的问题。 DEBUG_CTL 是否浮动? 根据我对原理图的审阅结果、它看起来是这样、但需要确认。

    -Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    是的、DEBUG_CTL 行是浮动的。 如需更多信息、请参阅 TPS65981EVM 用户指南。 (www.ti.com/.../slvuaw8.pdf)

    如果我能够回答您的问题、请单击"这可以解决我的问题"。

    谢谢、
    Rahul