This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:DS80PCI810从上电开始的 EEPROM 加载时间

Guru**** 2895630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773595/ds80pci810-the-eeprom-load-time-from-power-on-of-ds80pci810

器件型号:DS80PCI810

大家好、团队、

Cusomer 正在许多服务器项目中使用此部件、因此它需要多长时间从 EEPROM 加电以从转接驱动器加载配置?

以及转接驱动器上电后需要多长时间?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:
    下面是讨论 EEPROM 配置设置和过程的应用手册的链接。
    www.ti.com/.../snla228.pdf

    将 EEPROM 内容加载到多个器件所需的时间取决于十六进制文件大小和 SMBus 时钟速率。 因此、您可以计算十六进制文件中的位数、然后乘以 SMBus 时钟速率。 这是从一个 EEPROM 加载一个器件寄存器的时间长度。 此外、在编程期间、您还可以测量从 READ_EN 到 ALL_DONE 的时间。

    此致、Nasser