主题中讨论的其他器件: ISOW7821、 THVD1450
您好、支持团队、
关于 SN65HVD75、我们收到了一个 PCN、即电源电压(VCC)和 R 引脚的绝对最大额定值从5.5V 更改为3.6V
我们的客户在其电路上使用 ISOW7821和 SN65HVD75的组合。
这些器件已经处于客户设计状态。
在客户的电路中、ISOW7821的电源电压为3.3V
查看 ISOW7821的规格、当电源电压为3.3V±10%时、VISO 的最大值为3.58V。
SN65HVD75的这个绝对最大额定值为3.6V、似乎没有任何裕度
[问题]
1.虽然绝对最大额定值已更改、但如果客户继续使用这些器件的组合、是否存在任何问题?
2.您对此组合是否有任何经验?
3.如果 ISOW7821的电源电压超过3.3V + 10%、VISO 的电压是否有可能超过3.6V?
4.如果 ISOW7821的电源电压限制在3.3V±5%的范围内、VISO 的最大电压是否会低于3.58V?
我们认为我们需要向客户提供一些建议。
此致、
M. Tachibana