This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:用于编码器读取的高电压+15V 线路差动接收器;电机驱动应用

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32, THVD1450, SN65LBC173, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/764387/am26lv32-higher-voltage-15v-line-differential-receiver-for-encoder-reading-motor-drive-application

器件型号:AM26LV32
主题中讨论的其他器件: THVD1450SN65LBC173

尊敬的先生:

目前正在使用 AM26LV32差动线路接收器来读取编码器信号。 我携带的编码器适用于10V 至30V 的高电压。 但我无法使用  AM26LV32读取更高的电压 (最大差分为+/-12)。 请建议使用电压较高(15V)的差分线路接收器、次级侧为 DSP 保留3.3V 电压。 这种高电压主要有助于我避免噪声拾取。 等待您宝贵的建议。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道可直接与 AM26LV32媲美的更高电压四通道解决方案、但您可以考虑在同一应用中使用四个 THVD1450器件。 该器件旨在支持差分总线线路上的+/-15V 范围。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,PCB 已经制作完成。 我使用的封装是 SOIC16。 因此、我将寻找具有更高电压的等效替代产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果+/-14V 正常、则可以选择 AM26LV32E。 或者、如果有可能将 VCC 电压增加至5V、那么您可以考虑使用 SN65LBC173。 遗憾的是、在该封装/引脚排列中、TI 没有其他更好的选择。

    最大