This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC402EVM:无法通过 i2c 看到下行 SFP -对默认行为进行了说明

Guru**** 2910780 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773305/fpc402evm-cannot-see-downstream-sfps-over-i2c---clarification-on-default-behaviour

器件型号:FPC402EVM
主题中讨论的其他器件:FPC402

您好!

我根本看不到下游 SFP,因此我想澄清 FPC402的默认和预期行为。 我有一个 FPC402连接到两个 SFP,我要使用 FPC402来管理 SFP 的 i2c 寻址。

在上电时*默认值*,我的理解是端口侧 SFP 地址0xA0和0xA2应出现在 FPC402的主机侧,地址0xF0和0xF2。 我无法通过这些地址访问它们、是否必须在加电后重新配置默认值以允许此操作? 我根本不想使用预取。 本论坛的其他一篇文章建议在上电后需要重置端口、但这对我在尝试时遇到的问题没有影响。

我还从该论坛的另一篇文章中注意到、提供的数据表比2017年6月发布的数据表要新。 我申请下载此文件、但没有收到下载链接、用于检查应用程序状态的链接也不起作用。

我们衷心感谢您的帮助。

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、问题是关于 FPC402、而不是评估模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!
    有一些伪代码讨论了如何设置 I2C 接口等 我不确定您是否可以访问 FPC402编程指南。 请向我发送电子邮件(Nasser.mohammadiwith your company email address),我们可以详细讨论。 我们还可以为您提供最新的数据表。
    此致、Nasser