This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:Altium fie 导入问题

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9515A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/764958/pca9515a-altium-fie-import-question

器件型号:PCA9515A

为原理图选择的器件: PCA9515A

问题是: 将 Altium 设计文件导入到 Altium Designer 中的过程是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    您是指与 IC 相关的原理图符号/尺寸吗? 如果是、您可以按照此页面上的说明进行操作:

    www.ti.com/.../pinout-quality

    BXL 文件可用于所有不同的封装变体。 这些文件是 EDA 供应商通用的、可以在 Ultra Librarian 中打开(通过上面的链接提供)、并导出以在几乎任何工具(包括 Altium Designer)中使用。

    此致、
    最大