This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574:将 fSCL 从400kHz 更改为100kHz

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773270/pcf8574-fscl-changed-from-400khz-to-100khz

部件号:PCF8574

大家好

如果我们问 PCF8574、您会介意吗?
如果可能、您能告诉我们 fSCL 从400kHz 变为100kHz 的背景吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Hirotaka-San、

    该器件最初设计为支持100kHz、我不认为它是为了支持400kHz。

    在我负责该器件之前、这种变化似乎发生了、因此我不知道他们最初声称支持400kHz 的原因背景。 之所以会发生这种变化、是因为当时的所有者意识到该器件的设计不能处理400kHz 的频率。

    谢谢、
    -Bobby