This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:以菊花链形式连接以补偿更多损耗

Guru**** 2788275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773054/sn75dphy440ss-daisy-chained-to-compensate-more-losses

器件型号:SN75DPHY440SS

大家好、

在电缆两端放置几个 MIPI 重定时器。  DPHY440可通过菊花链连接来补偿更多损耗。

请帮我提供更多详细信息和一些测试数据吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将两个输入菊花链中。 有关放置和设置、请参阅要使用的 EQ 和 DE 设置的数据表。 另外、请注意决定 EQ 和 DE 时的数据速率。  

    找出重定时器前后的通道损耗、并确定需要补偿多少 dB 损耗并设置适当的 EQ 和 DE 级别。  

    如果您提供系统拓扑、我们可以帮助您查看布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Win Maung:

    感谢您的回答、即 FILE_1等组织系统块。(MIPI 4+1通道数据速率1.3G)

    所以:

    • 根据您的建议、它是否与 file_2图片类似?
    • 在此帧下、我们可以在传感器和主板之间获得多少 dB 增益?

    e2e.ti.com/.../File-Zip.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    感谢您向我们发送这两张图片。

    SN75DPHY440是一款线性转接驱动器。 这意味着该器件的工作方式与 增益有限的模拟缓冲器类似。 鉴于它是 一个线性转接驱动器、这意味着您可以将其中的两个串联在一起。 SN75DPHY440在1.5Gbps 奈奎斯特频率下提供2.5dB 或5dB 增益。 在您的方框图中、您显示的是1.3Gbps 运行速率。

    1)。 从图像传感器到主芯片、您是否有 S12或插入损耗图-损耗与频率间的关系? 这包括您的传感器电缆以及连接器和布线。

    2)。 SN75DPHY440还具有预加重功能-这有助于提供额外的信号调节。 您能否告诉我们您的主芯片是否也具有某种程度的均衡? 请告诉我们您的主芯片的器件型号。

    此致、Nasser