This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:如何判断信号是否没有问题。

Guru**** 2772015 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760544/dp83822i-how-to-judge-whether-the-signal-is-no-problem-or-problem

器件型号:DP83822I

 大家好、

 我的一位客户正在使用附带的配置在自己的 PCB 上评估 DP83822I。

 他们希望获得以下问题的答案。

 请问您能回答这些问题吗?

问题1. 如何判断信号是否没有问题

  是否有任何文档可供判断?

问题2. 信号接收端子(RD_P、RD_M)的建议电压电平是多少?

    终端是否有任何信息或法规?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/DP83822I_5F00_customer_5F00_configuration.xlsx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    问题1. 通常、客户将运行 IEEE 合规性以确定以太网设计是否可接受。 该过程通过示波器上的专用测试套件完成。 也可以通过设置 IEEE 标准中所示的测试来完成。 我们有一份应用手册、讨论如何使用自动化合规性套件设置测试。 www.ti.com/.../snla266

    问题2. 未根据 IEEE 指定 RD 阈值。 TX VOD 是由 IEEE 指定的、介质是由 IEEE 指定的。 DP83822的接收器在 VOD 和布线的最坏情况下进行了测试。 在进行 IEEE 合规性测试时、仅测试 TX 参数。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    感谢你的答复。

    Q2的回答是、DP83822的接收器在 VOD 和布线的最坏情况下进行了测试。

    请告诉我 VOD 和布线的最糟糕条件是什么?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    IEEE 规范中捕获了最坏情况下的通道和 VOD。 请从 IEEE 802.3规范获取。 第25条处理100Base-TX。

    此致、