This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:LMH0397

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763369/lmh0397-lmh0397

器件型号:LMH0397

你好

如果我不使用 SPI 引脚、MISO 和 SS 应悬空、或者 CONNECT 将下拉至 GND?

ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 ROI、

    这些引脚也用于 SMBus 访问。 您是否计划使用 SMBus 接口? 最好使用 SMBus 接口进行电路板调通和调试。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasar

    是的、IAM 计划使用 SMBus 接口。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 ROI、
    请注意 LMH0397数据表、它指定了使用 SMBus 接口时如何连接这些引脚。
    此致、Nasser