This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:C1和 C2的 CAP#39;s 额定电压(请参阅数据表应用图)

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/764339/max3243e-cap-s-voltage-rating-for-c1-and-c2-refer-to-datasheet-application-diagram

器件型号:MAX3243E

C1和 C2 (C1+和 C1-以及 C2+和 C2-的电荷泵电容)的最低要求额定电压是多少?

我在数据表中找不到这些规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiger、

    任何电荷泵电容器上的最大电压都等于2* VCC、因此您可以确保选择超过此值并具有足够裕量的电容器直流额定值。 如果需要、C1的额定值可能会稍微低一点-该电容器上的最大电压应等于 VCC 电平。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 最大