This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS2:交流耦合和 NC 引脚连接

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/764169/sn65lvds2-ac-coupling-and-nc-pin-connection

器件型号:SN65LVDS2

你(们)好

您是否会就以下两个问题提出建议?

①关于 A/B 引脚
如果输入 CLK 是 LVDS、则直接连接是否存在问题?
(没有必要在 IC 之间使用 CLK 输出 IC -交流耦合电容器等?
当然、让我检查一下。 情况

②关于 NCpin
IC 的 NC 引脚是否正确连接?
数据表 p4引脚功能:SN 65 LVDS 2、SN 65 LVDT 2具有 NC:未声明连接、
数据表 p 15 9.3.1.4 NC 引脚具有以下说明、并描述为连接到 GND。
'NC (未连接)引脚是指芯片未物理连接到引线框或封装的引脚。
为了实现最佳热性能、一个良好的经验法则是将 NC 引脚接地至电路板级。 "

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shidara-San、

    1. LVDS 时钟输入可直接连接至输入引脚(A 或 B)。
    2.是;NC 引脚可以保持未连接状态或接地。 从热耗散的角度来看、将其接地具有一个小优势、如上所述。

    此致、
    相位