This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:使用汽车集线器件时 USB+SD 接口功能的解决方案

Guru**** 2583435 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773149/tusb8044-solution-for-usb-sd-interface-function-when-use-automotive-hub-device

器件型号:TUSB8044
主题中讨论的其他器件:TUSB8041-Q1

大家好、

    客户在使用汽车集线器器件时需要一个 SD 接口和两个 USB 接口、您能帮助检查并提供整个解决方案吗? 谢谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhengquan、

    TI 没有 SD 接口解决方案。 对于此应用、我推荐使用 TUSB8041-Q1或 TUSB4041-Q1集线器。

    此致、
    JMMN